Operator CameraGrayAreaBase

運算子庫:硬體平台

此運算子代表處於Camera Link 基本配置 模式下的灰階區域掃描攝影機與VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個類型為CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定攝影機的資源索引。 資源索引 0 將相機映射至連接埠 A,而資源索引 1 則將相機映射至連接埠 B。 如需更多資訊,請參閱「裝置資源的分配」。

此運算子可進行配置,以支援 CamerLink 標準所規定的各種資料格式。 請使用「Format」參數,將相機運算子設定為與相機所使用的模式相同。

參數化格式會經過轉換,以符合攝影機操作員的輸出鏈路格式。 輸出鏈路可配置為多種位元寬度。 若攝影機格式的位元寬度高於輸出鏈路中參數化的 位元寬度,則會透過在較低位元位置追加位元來執行轉換。 然而,若攝影機格式的位元寬度小於輸出鏈路中可用的位元數,則僅使用最高有效位元 。

此外,必須在輸出連結中指定可能的最大影像尺寸。 不過,實際傳輸的影像尺寸可以較小,但絕不能超過此參數化的最大值。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O,影像資料輸出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic 無號數
Parallelism 4
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

UseDval
Type 動態讀取/寫入參數
Default DVAL_Enabled
Range {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled}

將此參數設定為 DVAL_Disabled 後,即可支援未完全符合 CameraLink 規格的攝影機。 在停用模式下,會使用控制訊號 Lval 和 Fval 來解碼像素。 在啟用模式下,則會使用額外的 DVAL 訊號。 一般而言,使用者不應修改此參數!

格式
Type 動態讀取/寫入參數
Default SingleTap8bit
Range {SingleTap8bit、SingleTap10bit、SingleTap12bit、SingleTap14bit、SingleTap16bit}

此參數用於指定已連接攝影機的資料格式。 該格式必須與攝影機的設定相符。

Examples of Use

以下範例展示了 CameraGrayAreaBase 運算子的使用方式: